Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, ADS8328
ADS8328两个通道采过来的数据都偏小,前面输入信号没加跟随器,基准用的REF3120通过一个跟随器OPA2277接的。不知道什么问题,就是采过来的数据很稳定,就是比实际模拟电压值小。输入信号是用模拟电压源给的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
偏差最大时是500的数据量,最小的时候是100,输入信号比我们接收的数据大。
根据您的叙述感觉像是基准提供的电流不足,你把我说的那两个电容加上试一试哦
Hi
可以直接测试一下参考电压,看是否准确。
不过按照你的描述,转换出来的数字少100~500,也就是偏差在6位左右,也就是转换出来的前面十位是稳定的,第十一位由1变为了0,之后的五位中前面1~2位也是稳定的吗?还是说仅仅是前面十位是稳定的,后面6位其实是不稳定的?
你好,
建议你可以先用示波器探头搭在AD输入端看看,是不是由于没有加电容的关系,使得在采样保持电路开关打开时瞬间信号供电不足。 你可以利用一阶模型结合输入电阻电容,算出需要大概加多少电容。 可以先加个电容试试看有改善吗。
加电容试了,还是那样,没办法了,驱动程序不是我写的,您有驱动程序吗?给我一个参考一下,谢谢我的邮箱baisiqin1989@163.com