Part Number: ADS8688
ADS8688IDBTR
选择内部4.096基准,但是万用表测量只有3.8V,不知道是什么原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好选择内部参考时,REFSEL需要拉低,并且REFIO和REFGND之间需要接一个10uF的电容到地。 检查下电路没问题吧?
另外,您在测量REFIO时,是否有外接电路和REFIO接?不建议使用它接AC或DC负载,因为它的驱动电流有限。建议断开外围电路,直接测量REFIO的输出。

还需要注意的是,在读取REFIO时,等power完全上电起来到稳定的过程再去读取,上电器件PWR_DN 是一个由低到高的变化过程。
您好,是的不建议在淘宝上买。
我看了下这款ADC有样片可以申请。https://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8688

如果购买的话,可直接在官网这里购买或者通过我们的授权代理商购买:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/distributors.html