Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, INA333
最近打算用ADS1247芯片进行小信号(0-20mV)采集 ,工作电压5V,为避免干扰,不想采用运放进行信号放大,而是想直接进行采集,请问TI专家,在利用ADS1247设计电路时应该注意哪些方面呢?还有,能不能帮忙推荐一款TI的电压基准芯片呢?非常感谢!另外,不知道REF5020能否满足要求呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
5V reference,24BIT的话,最小分辨率可以达到0.298nV了。
分辨率是能做到这些,但这么小的幅度已经远小于系统噪声了,平常用示波器测量的干扰都在几个mV左右。打算用仪表放大器将信号放大处理了,不知道ADS1247+REF5020能否实现呢?期待TI专家的回复
Hi
一般来说通过测量或者计算这些噪声确实会比较困难,通常我们会参考datasheet提供的有效位参数表。
按照2.048V的参考电压,如果选择PGA=128, 而你的采样率在40SPS左右,如果有效位可以做到18位,实际有效分辨率可以达到:2.048*2/2^18/128=125nV,
要达到你的要求,也就是前面还必须再增加高精度的信号放大,如果是这样的话或者你可以只要一个外部放大器,而不适用内部的PGA.
所以如上,建议你先用datasheet提供的参数进行评估,包括你选择的运放。
感谢TI专家的回复,我们要采集的是压力传感器信号,差分信号,打算采用一片仪表放大器,请问参考源采用2.5V REF5025,在PGA=1的情况下,ADS1247理论上能否实现21位的有效位呢?在仪表放大器选型上,TI有没有性价比高的产品可以推荐呢?非常感谢!
仪表放大中的精度比较高的输入偏置电压也得在uV级别啊,比如INA333。