This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC的 AGND和DGND!!!!!



尊敬的TI专家,通常在高精度ADC中,都会有AGND和DGND两个引脚,比如ADS1254的17脚和12脚。

在设计中,基于控制器的数据采集系统会出现多地的处理疑问如下:

1.ADC的AGND和DGND是一个地吗?这两个地是否要连接在一起,然后连接到系统的模拟地。

2.ADC的DGND与控制器的DGND是什么关系?

参考别人设计,有人将ADC的AGND和DGND连接到一起作为模拟地,将处理器的DGND作为数字地;

有人将ADC的AGND连接到模拟地,将ADC的DGND和控制器的DGND连接到一起作为数字地使用。 这两种模式那种效果更好?

希望TI专家能帮我解惑!谢谢

  • 1,ADND和DGND分别是模拟模块的参考以及数字模块的参考,这两个是要连在一起的,分开这两个地的目的就是为了方便布线,通过布线将模拟地和数字地的干扰隔离开来。

    2,1中已经讲述

    3,一般来讲,AGND是和电路中其它模拟电路连在一起的,DGND是和其它数字电路连在一起,最后一起汇合,通过磁珠或者零欧电阻连在一起。当然这只是个笼统的方法,实际过程中要根据实际情况设计。

  • 谢谢专家的解答,这个问题看来不能一概而论,要具体问题具体对待!