This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC12D1000: 有一次转换完成标志吗?

Part Number: ADC12D1000


您好, 老师说AD转换芯片,每转换完成一次后,会发出一个转换完成信号标志,   让我确定需要多少周期时间后再采样,  但是我在数据手册上面 并没有转换完成信号标志的输出,

数据手册上写的是只要有时钟给AD芯片    AD芯片就会开始转换。并没有转换完成信号标志的输出;

另外数据手册上有  I&q通道在34时钟采样周期后输出数据,这个是AD内部的延时时间。

请问怎么知道AD转换芯片,每转换完成一次后需要的时间?  另外是否有AD转换芯片,每转换完成一次后,会发出一个转换完成信号标志?

  • 您好,

    是的,ADC12D1000是LVDS数据输出接口的高速ADC,它没有转换完成信号标志,它的ADC转换过程的控制是输入到ADC的采样时钟信号。

    数据采样率除了与采样时钟频率有关外还与DES/Non-DES Mode模式配置有关。

    TI 发出转换完成信号标志的ADC一般是采样速率小于10MSPS,通信接口一般是SPI、I2C等。