1 用外部时钟,START拉高后,DADY有转换完成脉冲输出。
用正负2.5V电压给1299模拟部分供电,但VCAP1电压一直在负1.2V左右,
另,上电后有效RESET的时间是要 2的18次方个tCLK么?即使按这个时间延时处理,VCAP1依然是负1.2V左右。
帮分析可能原因。
相关原理如下




2 SPI通讯一直不通,无法发送和接受指令,是否VCAP1低于1.1V是不是影响SPI通讯。
SPI配置为空闲低电平,第二个时钟沿采集数据,但看手册有些不明白,手册上好像发送和接收的SPI定义不同
请解释一下SPI通讯的时序,发送和接收是不是一样?
如下: