看到论坛里有帖子内容如下:
差分输入ADC,一定要注意输入共模电压的要求。这个是与单端输入的ADC一个很大的区别。
ADS1246/7/8,的负输入端是不能直接接地的。
有些不解,我现在是用正负2.5v的电源供电,Vref采用2.048v,准备采集-400mv到400mv范围内的电压,所以我准备设置PGA为4,那么负输入端要如何连接?上面说什么还得考虑共模电压?我想是不是直接引出来?到时VINP接传感器正极,VNN接传感器的另一极,明白的给指点下,谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Zhaoyun,
在你这个应用中,由于采用了 正负2.5v的 双电源供电,差分输入的共模电压在0V就好了。
你说的 “准备采集-400mv到400mv范围内的电压”,指的是 -400mv到400mv的 对地 电压吗?
如果被测电压不在这个范围内,就肯定需要用放大器来调制被测电压了。