请问ADS1254的第8个管脚CLK是接什么?是接单片机的IO口么?还是接晶振?如果是接IO口 那我怎么操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问ADS1254的第8个管脚CLK是接什么?是接单片机的IO口么?还是接晶振?如果是接IO口 那我怎么操作?
Hi Jason,
AD1254的CLK管脚是该ADC的系统时钟,决定了ADC的采样率(CLK frequency / 384),根据你所需的频率,CLK管脚可以接在MCU上 或专门的时钟发生器上。直接接晶振是不行的。
具体请参考 ADS1254 Analog-to-Digital Converter EVM User's Guide 的 3.4.3 Clock Generation 节:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slau083&fileType=pdf
你好,可以通过定时器中断产生时钟,这时候接在任何一个GPIO都可以,在中断函数中翻转该IO的电平即可;若该芯片有PWM定时器,则必然有至少一个引脚是用来做PWM输出的(可能是复用引脚),接在该引脚即可。程序中配置好相关寄存器,使能PWM输出