Other Parts Discussed in Thread: ADS7844, TLV5610
8通道AD芯片ADS7844,采用24-clocks方式,输出有一些问题,以第一通道AD1为例,程序如下,时序图参考附件,电路图参考附件,实际DA TLV5610输出为0.131V,具体问题如下.
1.在写control Byte的时候,尚未写完8个bits,ADS7844 Dout就开始拉高,与datasheet时序图不符合,为什么?
2.写完control Byte之后,读取ADS7844 Dout,一直为0,示波器抓取波形也显示如此,为什么?
3.写control Byte的时候,量测AD1电压为0.131V(实际DA TLV5610输出),一直到写完8个bit,0.131v电压不变,接下来读取ADS7844 Dout的时候,在第12个CLOCK结束后(实际是CLOCK=0步序),AD1从0.131v下降为0,之后一直为0,为什么?