Other Parts Discussed in Thread: ADS1246
为了提高精度 ,往往需要选择合适的Vref ,采集的电压最好是从20%Vref 到 80%Vref ;那么对于1246来说 ,这个采集的电压是经过PGA后放大的 ?还是未经过放大的呢?比如我现在采集300mv的电压,我设定PGA为4,Vref用2.048v,这样精确否?还是应该在1246前对信号进行放大,再采集进1246,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246
为了提高精度 ,往往需要选择合适的Vref ,采集的电压最好是从20%Vref 到 80%Vref ;那么对于1246来说 ,这个采集的电压是经过PGA后放大的 ?还是未经过放大的呢?比如我现在采集300mv的电压,我设定PGA为4,Vref用2.048v,这样精确否?还是应该在1246前对信号进行放大,再采集进1246,谢谢!
你好,
放大信号的作用一个是为了避免ADC低噪与信号幅度接近而降低信噪比,另外是有些ADC在出厂前有校准,是把半量程附近误差校正到最小,所以选择放大信号到接近半量程或者附近。ADS1246手册里19到20页有关于INL与输入信号的关系图。但ADS1246的手册典型应用是差分输入时测量的,从图上可以看出在输入为0的时候积分非线性误差最小,所以上述的也不绝对。
最重要的是根据参数与手册的图表来计算是否满足性能要求。
你采集300mV电压,PGA=4是合理的,PGA的作用就是节省了你前端加一个低噪放大器。
谢谢你的回答,再追问一个,因为用到+/-2.5v电压供电,能不能建议一款ti公司的芯片,可以供+/-2.5v,谢谢!
可以推荐你使用TI的在线EDA工具,webench,从TI官网首页进入即可看到。输入你需要的电源需求,例如输入电压范围,然后输出电压,会自动给你生成方案以及电路。