This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问ADS1298的寄存器WCT如何设置?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

我的其他四个导联的信号是通过以下公式得来的:

III = II - I;aVR = -(I + II)/2;aVF = II - I/2;aVL = I - II/2;

请问我的WCT寄存器应该如何设置?

如果设置成下面的形式对吗?

WCT1=0x0B;   //Power on WCTA and connected to RA

WCT2=0xD4;  //Power on WCTB and connected to LA,Power on WCTC and connected to LL

  • WCT的配置其实是和你的输入信号到哪一个ADS1298的通道以及你需不需要以硬件(差分放大器PGA)做减法来得到aVR aVF aVL相关的。 如果你能得到单独的I II III通道信号,纯粹的软件计算也是可以的。

    所以请提供你的前端模拟信号连接, 我们可以据此讨论。

  • 我是通过软件方法计算出来的,三个WCT放大器输入选择RA、LA、LL,WCT的输出引到胸导输入的N端,所以我想WCT1寄存器的aVF_CH6、aVL_CH5、aVR_CH7位不能置位,对吗?

    我还想请问一下,我打开电极脱落检测功能后,采集到的各导联信号基线均有所抬高;而且部分胸导电极脱落后信号虽然正向饱和了,但是LOOF_STAP相应位并没有置位。有可能是哪方面原因?

  • 对,外部有连接,内部不用置位。 导连脱落检测有DC AC两种模式,其中DC lead off有分两种形式Pull up/down resistor, 及current source,可以灵活选择。当然所有这些方式会受到人体阻抗差分输入的影响,其中电极和人体接触松紧程度影响最大。 但都是可接受范围内,请问你的偏差很大吗?

    脱落检测不稳的话可以调整COMP_TH寄存器,它是控制内部比较器的灵敏度的。

  • 你好!我现在接的是信号发生器,用直流上下拉电阻模式测量电极脱落。没有电极脱落时,I和II信号基线0x050000附近,胸导基线在0x01A000附近;当胸导脱落时(例如V4),其基线在0x370000附近并且LOOF_STAP相应位没置位。我的COMP_TH设置为70%和30%。