各位老师:
您好!最近在使用AD芯片ADC124S051时,碰到了一些问题,希望各位老师给解答一下,谢谢!
1、关于DIN。控制寄存器是8位的,而SCLK是16个时钟周期,在前八个字节是控制寄存器的数据,后八个字节可以任意选择吗?
2、在每一个SCLK周期,DIN与DOUT是同时发生的吗?
3、接问题2.如果DIN与DOUT是同时发生的,那么在DIN选择的通道的数据是在本次DOUT还是在下一个时钟周期DOUT?
我在实际测试中发现,在每一个SCLK,DIN选择的通道,总是在下一次DOUT输出,请问这个正常现象吗?如果是,这个芯片为什么会这么设计呢?谢谢!