This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:ad5474采集正弦信号波形失真是什么原因?



设置: 1.ad采集后的信号输入fpga,用chipscpe抓波形, 2.采样时钟160MHz,输入正弦波10MHz, 现象: 波形不平滑,有毛刺,且不稳定。 请问这是什么原因?
  • 你好,

    有很多种情况都可能导致,例如:时钟抖动太大,ADC和FPGA的连接或者FPGA内部逻辑时序约束有问题,电源等噪声影响,参考源影响,输入信号是否干净。所以你需要做的是一个一个排除这些影响。 你可以把得到的数据做个FFT可以看看是否是固定的频率的噪声的影响。

    如果需要更多帮助请给更多细节的信息:波形截图、分析报告、系统结构图等。