TI专家您好:
最近在用TI的TLV5638做DAC输出,根据芯片手册的典型电路接到TMS320F28035的SPI接口。应用过程中碰到了如下的问题。
目标:第一步:写控制字,0x9002,选择R1R0=11,SPD=slow mode,PWR=normal operation,REF1REF0=10,即期望参考电压为内置2.048V。
第二步:写数据,0x83E8,向DAC1写数字1000,输出一个期望的DAC值。
问题:1.在第一步中的REF引脚始终为1.13V,不是2.048V,不管写其他什么都是这个数值,外面接运放的电阻已经去掉,该管脚悬空。
2.第二步中的DAC1通道的输出电压值只有0.03V,这个值也是没有任何变化,外部电阻也去掉了以后还是这个值。
PS:CLK频率为150KHz,控制字波形如下
写数据的波形如下:
期待您的耐心解答,谢谢!