测试条件: 供电电压3.3V,参考电压LM385-2.5V,函数信号发生器产生频率为100Hz的正弦波信号,直接由ADS8344采集,当产生的正弦波信号偏置不同时,采集出来的信号各异!!!
采样频率都是12.8KHz,SPI 时钟频率为2.25MHz
(1)正弦波 100mv峰峰值,偏置100mv时,采集到的信号如下图:
(2) 正弦波信号 100mv峰峰值,偏置1.6V 时采集到的信号如下图:(其实信号在500mv时就开始有轻微的失真了!)
(3) 正弦波信号 100mv峰峰值,偏置2.2V 时采集到的信号如下图:
请问为什么偏置高了,AD采样就不准了呢?而且偏置越高,AD的有效位数明显下降,是疏忽了哪些地方吗?小生实在无能为力,求各位高人解释!!不胜感激!!!