您好!
以下是我在设计ADC14x250采集电路遇到的一系列问题。
这是(图1)是将ADC配置成 RAMP MODE情况下得到的数据,同时将数据转换成了模拟图,在斜坡测试模式下出来的数据是正常的。
(图1)
这是将ADC的差分输入端完全悬空的情况下,并将数据的输出格式设置成Offset binary,得到的数据如图2所示,可以看出底噪非常的大。
(图2)
图3是将ADC设置成正常模式下采集由信号发生器产生的100khz的正弦信号,得到的数据如图所示。
(图3)
请问是我哪里没有配置正确才导致ADC的正常模式采集不到正确的数据吗?硬件电路是按照ADC14X250EVM的原理图参考设计的,实在找不到问题的根源,请求您的帮助,非常感谢!!!