Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM
请教专家:
我用MSP430F8828和LDC1000制成了一块应用板.同样也绕制了一个线圈.我用LDC1000EVM测得此线圈的Rp-MAX 需设
置在0x0B以下.即Rp在193.926K以上.但是在程序里却不能设置LDC1000的Rp-MAX和Rp-MIN的值.不论设置什么值.
程序读出的l两值都为:Rp-MAX=0x13,Rp-MIN=0x3D.这就使LDC1000不能完成正常转换工作.我换用LDC1000EVM带的线圈
可以完成正常转换工作.这是否可以说明我的硬件和程序应该没问题呢?如果是,问题就是为何Rp-MAX和Rp-MIN的值不能被程序设定为
要求的值呢?
while(!spi_writeByte(NULL,LDC1000_CMD_RPMAX, 0x0B));
while(!spi_writeByte(NULL,LDC1000_CMD_RPMIN, 0x2E));
恳请专家给予指点帮助.