This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1293 ADC转换值错误现象?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请问下正常是的ADS1293 在ADC转换时是否有一定几率采集到错误的AD转换值,如果有大概多次AD转换会发生一次,发生错误后ALARMB引脚会什么变化,在什么寄存器中可以设置?

谢谢,麻烦解答下!

  • Hi Yingwei,

       ADC在正常工作时如果外部电源和参考没有干扰的话是不会采集到错误的值的,你遇到类似的问题了么?

  • 对,我认为是我使用3快1293采集12导的心电波形时,这样的系统有几率不同步,但由于我没有使用ALARMB,所以采集到的波形有个别导联波形不正确的现象,我想问我这个观点是否存在?

    还有我使用ALARMB引脚后,它是怎么变化的,当有同步错误时,它会变低,但没有同步错误时会变回高吗,芯片自己变吗?

    我采用3块1293系统(即 技术资料中 FIGURE 34 )硬件系统,在判断AD采样值时,应该判断几次DRDYB引脚;我现在是判断一次,然后读取3块1293的8个通道的AD值,这样有没有问题,要注意哪些问题,尤其是信号同步的问题要注意什么?