Other Parts Discussed in Thread: DAC3162,
您好,用DAC3162输出的正负2.5V的电压幅值近期测量下降到了正负2.3V,电源供电是利用的电源适配器转接的,请问可能是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,用DAC3162输出的正负2.5V的电压幅值近期测量下降到了正负2.3V,电源供电是利用的电源适配器转接的,请问可能是什么原因呢?
您好,您是使用的EVM板还是自己的板子?
您的问题是开始输出+-2.5V是正常的,过了一段时间输出幅值减小是吗?
中间有做什么动作了吗?建议您把问题描述的再稍微详细些。
是必须准准的5V吗,稍微上下浮动一点有什么影响呢?
DAC3162EVM板是使用的5V供电。因为没有给出规格,所以上下浮动百分比没有考量。
另外DAC3162是电流输出,User's guide上没有给出电路,所以电流输出经过变压器耦合,是按照这个步骤配置的吗?有没有直接测量Iout输出端电流的变化?

电路上是直接在DAC输出后面接了一个输入阻抗为50欧的运放,运放输出接示波器(1M欧
运放的输入阻抗都很大,目的是为了防止电流流经运放内部。
所以您再看下,如果像您说的运放的输入阻抗很小的话,那DAC的输出电流一部分经过反馈回路,另一部分会流入运放输入端,所以运放输出的幅值势会减小。 断开后面运放电路,由于DAC是电流输出,可按照demo中使用变压器转换为电压信号验证下。