请问以下问题怎么解决?
我们从信号发生器接出来两个信号源(CH1、CH2)
其中,
CH1作为外接时钟,信号源频率为260MHz,1.5vpp
CH2作为外接参考时钟,信号源频率为5.2GHz,2vpp
我们按手册提示接通好电路之后,HSDC提示如图


现在无法使用ADC正常采集信号
ADC型号为:ADC12DJ5200RFEVM
采集板型号:TSW14J57
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问以下问题怎么解决?
我们从信号发生器接出来两个信号源(CH1、CH2)
其中,
CH1作为外接时钟,信号源频率为260MHz,1.5vpp
CH2作为外接参考时钟,信号源频率为5.2GHz,2vpp
我们按手册提示接通好电路之后,HSDC提示如图


现在无法使用ADC正常采集信号
ADC型号为:ADC12DJ5200RFEVM
采集板型号:TSW14J57
您好,看起来好像这里的参考时钟260Mhz没有设定,另外HSDC左下角在10.4G ADC output data rate的下面,ADC input target frequency 您没有填写。

您如果使用的时EVM,建议参考EVM user's guide中的步骤进行,如果到哪个步骤和user's guide中的不一致,可再联系。
您好,关于ADCGUI中260MHz的参考时钟,这是由软件自动生成(输入完5.2G时钟频率以及JMODE1后自动刷新的)的,无法设置。而HSDC中Input Target frequency则应该是我们下一步(Capture部分)要填的,问题出在这一步之前,即填完采样频率后,就跳出弹窗参考时钟未设置。

唯一和数据手册不同的是没有加10M的同步时钟(步骤b)

您好,建议加上10Mhz参考时钟再看看是否正常。
User's guide中提到为了保证性能正常,需要使用10Mhz确保DECLK和参考时钟进行频率锁定。我担心这是导致HSDCpro无法正常采集的原因。
您好,我们本身是一个信号源(同一个信号发生器)出来的两个信号,本身就是相位差恒定的信号。
之前用过ADC12DJ3200RF的板子,在该板子的数据手册中,也要求10M的参考信号,但当时不加10M的参考信号也能正常运行。因此我们感觉不是10M参考信号的问题。而且根据指示灯的亮灭和数据手册中指示灯的状态进行对比,感觉也不是10M参考信号的问题。
你那里的板子一定要加10M的参考时钟信号才能正常运行吗?那如果本身我们是从一个信号源发出的2路信号,需要有什么特殊的设置吗?
您好, 因为我手头上没这个板子所以无法复制您的现象,您看下E2E这个帖子,也是建议客户加上10Mhz,否则HSDC无法正确采集信号呢。