目前项目上有脑电信号,用到ADS1298做前端AFE,电极为单端接口,16路电极输入,有参考和接地电极,用到2片ADS1298,其中参考电极接在动物身体上,接地电极接在系统上一个总的接线板上
ADS1298的供电如下,AVDD为2.5V,AVSS为-2.5V,采用内置的VREF,模拟地与输入地分开



(1)采用单端输入时,ADS1298每个电极的负端接什么信号? 模拟地/参考电极还是其他什么?
(2)动物体的参考电极是接RLDOUT还是WCT比较好,因为16路接在同一个动物体上,参考电极共用,如果将两片ADS1298的RLDout或者WCT接在一起,用加法器?
(3)计划将我们单板上的模拟地通过接地电极接在一个总的接线板上,是否可行
(4)ADS1298输入口是否要额外添加钳位二极管防止过压?因为动物体可能会有大的刺激电压
如下为电极

其中R为参考电极,数字为单端电极,G为接地电极,有一种接法是将R与G连在一起都接地