This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC12D1000: ADC12D1000工作状态

Part Number: ADC12D1000

1、输入差分时钟 实际没有1GHz 只有960MHz     AD芯片也能以960MHz 工作吗?

2、另外我给了960MHz差分时钟,工作在Non-DES 模式  就是会输出1/2的 960MHz   DCLKI来采集I路的数据  我已经测得了AD芯片输出的这个480MHz的时钟啦

是不是只要AD芯片产生了采集数据的时钟DCLK 就表示AD芯片在工作,已经完成转换,可以读取AD输出的数据了?

3、我想问如果我只给了时钟但是没有给模拟输入信号呢?模拟输入信号悬空   输出是什么样的数据? 都是0吗?

4、如果我只给了时钟,模拟输入信号和地短路,则输入的一直是0V,  那输出的都是0吗?

5、另外AD输出的12路差分数据,输出的格式要么是1要么是0吗?

  • 1、输入差分时钟 实际没有1GHz 只有960MHz     AD芯片也能以960MHz 工作吗?

    最大为1Ghz,最小为300Mhz,在这个范围内都可以正常工作。

    另外我给了960MHz差分时钟,工作在Non-DES 模式  就是会输出1/2的 960MHz   DCLKI来采集I路的数据  我已经测得了AD芯片输出的这个480MHz的时钟啦

    是不是只要AD芯片产生了采集数据的时钟DCLK 就表示AD芯片在工作,已经完成转换,可以读取AD输出的数据了?

    可以这么说吧,这些差分时钟的输出用于锁存输出数据,所以DCLK能够正常输出,说明数据已转换完成并锁存。

    我想问如果我只给了时钟但是没有给模拟输入信号呢?模拟输入信号悬空   输出是什么样的数据? 都是0吗?

    不用的输入端不建议直接悬空,防止噪音耦合进去,通常可将其下拉到地。

    、如果我只给了时钟,模拟输入信号和地短路,则输入的一直是0V,  那输出的都是0吗?

    Vin+和Vin-的输入信号范围为-0.4V~2.4V,所以输入为零的话是允许的。

    关于输出code可参考Figure8的输入输出传输特性,当差分输入为0V时,可以看到对应的输出code介于2047和2048的中间值。

    另外AD输出的12路差分数据,输出的格式要么是1要么是0吗?

    是的,输出code要么是二进制要么是二进制补码形式,可通过配置寄存器bit4 去配置,默认这bit为0输出二进制形式,如果配置为1的话,输出以2进制补码的形式输出。