This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 请教输入信号检测校准问题?

Part Number: ADS1299

ADS1299检测生理信号,怎么样计算采集到信号的幅度呢?

比如放大倍数是24倍,参考采用内部参考,那计算采集信号的幅值 是 Data/power(2,23)*24/(4.5V),这样计算对吗?我发现这样计算下来差距很大。

另外,这个怎么样校准输入信号和采集到的信号是不是正确,有推荐的方法吗?

  • 您好,下午我会看下您的问题,抱歉给您带来不便非常抱歉。

  • 1.有看我的问题吗?

    2.一般采集EEG都会挂有1m长左右的导联线,这导联线会带来很多干扰,比如工频,外部的噪声信号等,这在 ADS里面有什么好的办法吗?尤其是很多通道,比如64等,这些线挂上去后,干扰特别突出。请专家给与解答!

  • 抱歉抱歉,最近由于帖子太多了,没来得及给您回复。

    您的问题我会尽快回复,或者帮您升级到英文E2E。

  • 一般采集EEG都会挂有1m长左右的导联线,这导联线会带来很多干扰,比如工频,外部的噪声信号等,这在 ADS里面有什么好的办法吗?尤其是很多通道,比如64等,这些线挂上去后,干扰特别突出。请专家给与解答!

    您好,抱歉回复晚了。关于这个问题,由于我们不是线缆的制造商,所以我的建议可能有限,但是下面几个步骤是一些常见的建议:

    1.确保电缆/导线在内部和外部都经过良好屏蔽,并具有正确的接地路径。

    2.尝试比较双绞线是否起作用。

    3.开始用短电缆进行测试,并逐渐增加长度(例如0.15m、0.3m、0.5m、0.75m、1m);在移至其他待测试/测量单元之前、首先使用 EEG 或 ECG 模拟器进行测试;在做出决策之前,需要进行实验和测试以及数据收集和分析。

    4.使用 BIASOUT 功能可能会有所帮助。

    5.为产品和机箱提供适当的屏蔽和接地。

    6.购买和/或咨询经过医疗认证的电缆/电线制造商,因为电缆/电线材料和周围材料也会影响信号完整性。许多客户在研发过程中也会在电缆/电线和材料上投入一定的精力和预算。

  • 第一个问题你没有给建议,你看方便及时给建议吗?

  • 计算采集信号的幅值 是 Data/power(2,23)*24/(4.5V),这样计算对吗?我发现这样计算下来差距很大。

    您好,您这个公式我没看明白,您指的采集的信号不是输入信号的幅值范围吗?