This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您说的输入电容是指下图应用中外接的RC滤波电路中的电容吗?还是在哪里的电容?
ADS8342是SAR型ADC,它需要外接RC滤波电路来实现快速的调整率,大的滤波电容将提供快速的电荷充电给内部的采样保持电容。
如果不使用RC滤波电路,而要实现相同的快速调整率,则需要使用更高带宽的前级运放。
更多信息请观看TI的培训视频:
https://edu.21ic.com/video/2424
上述视频链接有前级放大器怎样选型,输入RC滤波器的参数计算等内容。
您好,
说的就是外接的RC滤波电路中的电容,就是图中的75欧和330p,还有个问题,就是如果加大了输入电阻,例如把75欧加到10K这种,对应的330p也要加大吧,是否有相应的文档说明关于75欧和330p的值是怎么选择的文档么
非常感谢