This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC81402: 时钟波动很大是怎么回事,接FPGA

Part Number: DAC81402
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

 这种情况能识别吗,时钟怎么不太好

  • 您好,

    时钟信号是数字信号,数字电平输入参考IOVDD电压,IOVDD电压是3.3V的话,低电平电压至少要小于0.99V。看上述波形低电平电压是大于0.99V的,因此不能被DAC81402识别为低电平。

    时钟信号是FPGA产生的是吗?时钟信号线是否走线比较长?中间是否经过了其他器件?您是否可以尝试断开与DAC81402的连接,悬空FPGA输出端,再次测量时钟波形是怎样的呢?

  • 是FPGA产生的,信号走线和同步那些一样长,几厘米吧,经过了一个22Ω的电阻。断开之后,要好点,还是这样的。关键是DAC还能识别出波形,请问怎么回事。是PCB布局的问题吗。还是因为CLK接了上拉电阻的问题?同步那些都没有问题,就CLK不对

  • 关键是DAC还能识别出波形,请问怎么回事。

    如果DAC能够识别,那有可能是测量的问题,您用示波器同一个探头测量其他信号是没问题的吗?DAC能够识别,还可能是DAC能够识别的数字信号阈值范围比较大,而标出的0.3*IOVDD是所有IC都能够100%识别出来的范围。也就是说这个芯片能够识别不代表所有的芯片都能够识别。

    还是因为CLK接了上拉电阻的问题?

    也可能是上拉电阻的问题,您去掉上拉电阻,测试波形是否有所改善?

  • 示波器同一个探头测量其他信号是没问题。明天换个示波器看看。

    clk参考设计需要接上拉电阻吗?

    还有

    DAC81404有货,DAC81402RHBR没货很久了,请问能P2P替代吗。需要改程序吗

  • 是否需要接上拉这要看SCLK的输出接口类型,如果是OC或OD输出接口是需要接上拉的,如果是push-pull接口,则不需要;

    另外,输出低电平与输出接口的下管导通电阻有关,如果接口内部下管导通电阻比较大,流过一定的电流就会产生比较大的电压,使得输出低电平偏高。

    SYNC信号频率比较低,而SCLK信号频率比较高,它们对PCB layout要求不一样。

    您这边是否可以去掉SCLK的上拉电阻,再测试下其波形?

    DAC81404是4通道的,而DAC81402是2通道的,我看它们封装是一致的,寄存器也是一致的,应该可以P2P兼容,但是需要您在一个板子上验证一下,我这边没有实际验证。

  • 换个示波器好了。

    DAC81402什么时候能有货

  • 很高兴上述波形问题是示波器的原因,感谢您的反馈!

    DAC81402什么时候能有货

    建议您关注DAC81402芯片的产品主页,库存以您登录TI.com后看到的为准,TI会实时更新库存情况。

    DAC81402产品主页:https://www.ti.com.cn/product/cn/DAC81402

    打开产品主页,点击右上角“立即订购”网页会自动滑动到订购部分,那里会显示库存情况。

    关于在线购买问题/订单问题,请您参阅在线订购常见问题解答:https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/help.html 
    如果常见问题解答不能解决您的问题,建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击订购帮助下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交