1299的电源偏置和噪声比较大,而且8个通道的偏置情况不同,为什么会出现不同的偏置问题
有没改进偏置和减小噪声的方法
测试短路,内部噪声,相关AD值如下,噪声约有十几微伏,偏置不同的通道不同,有的通道是25uV,有的约150uV
64脚接地与浮空,对此问题,没有改善。
PCB布线是模拟与数字部分有做分离处理。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您确定是噪声源是来自电源吗?您使用的什么供电,ADS1299EVM使用的是battery 供电。可以改用battery看下是否改善。
2.
测试短路,内部噪声,相关AD值如下,噪声约有十几微伏,偏置不同的通道不同,有的通道是25uV,有的约150uV
我‘看User’s guide中P51输入加了很多滤波电路。可以参考下。由于输入短路,所以噪声不可能通过输入耦合进去,那有可能来源于基准,你使用的内部基准还是外部基准?引脚是否加了去耦电容?
另外,您应该指的63pin BIASOUT接地或者浮空没效果是吗?如果BIASOUT浮空的话,建议同时将Bias amplifier 配置power down状态。
关于您提到的25uF的噪声,是和数据手册一样,以输入为基准吗?如果PGA增益为12的话,那么噪声约为2uV,比数据手册上的噪声稍微大一些。

HI Kailyn,
1,
不同通道的偏置不同,这个是硬件差异造成,还是能调整?
2
这个10uV的噪声是 PGA为1时,250 SPS转换速率时的噪声
如4K SPS的转换速率,有30uV的噪声
数据手册不是写着1.6uV么,已大了一个数量级了,这样如果几uV的有效输入,怎么可能分离出来?
使用的是内部基准
用电池供电,噪声没有改善


3
另,测试转换速率,用内部时钟最大只能达到8K SPS
当配置为16K SPS时,不能完整读出216bits 数据
请确认这个16K SPS转换速率是用内部时钟能读完数据么

上面问题如可以的话,请用你们的DEMO验证一下。多谢
抱歉,这块板子我手头上没有demo,所以暂时无法复制这个问题的现象。
我看到您在E2E上也咨询了美国工程师,可以关注他们的回复。