Part Number: ADS7841
这是我第一次接触AD芯片
我想使用FPGA驱动ADS7841芯片,我想要的采样频率是200ks/s,请问我我在DCKL输入的频率是多少才合适呢?
此外,如果有相关的FPGA驱动AD芯片的教程或者参考资料,有人愿意分享一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS7841
这是我第一次接触AD芯片
我想使用FPGA驱动ADS7841芯片,我想要的采样频率是200ks/s,请问我我在DCKL输入的频率是多少才合适呢?
此外,如果有相关的FPGA驱动AD芯片的教程或者参考资料,有人愿意分享一下吗?
您好,
这取决于您打算使用的转换方式,ADS7841有三种转换方式:24-Clocks per Conversion、16-Clocks per Conversion、 15-Clocks per Conversion。
DCKL对应的需要输入的频率是24*fsample,16*fsample,15*fsample,fsample是采用频率。
最常用的是16-Clocks per Conversion,datasheet 电气特性表格给出的也是对应的16-Clocks per Conversion。
很抱歉,我们没有除ADS7841 datasheet 以外的相关驱动资料
我正在阅读ADS7841的datasheet, (ADS7841: 12-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. B) (ti.com) Figure 4 中展示了 16-Clocks per Conversion 的时序图。 我想知道为什么DOUT中为什么第四位看起来需要传输的时间比其他位传输时间长?
此外,我想知道每一种转换方式的BUSY的保持高电平的时间都是一样的吗?如果不是,我应该如何告诉ADC我需要选择哪种转换方式呢?