This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8565: 禁用了内部参考2.5V时候测量 VREFH/VREFOUT(3脚)为什么还有2.5V,

Part Number: DAC8565


手册P26,使用012000h已经Disabling internal reference,但是此时测量VrefH这个脚还是有2.5V,和没有禁用时候一样;

而且,这个时候强制加5V在 3脚VrefH脚上,输出能够翻倍,但是芯片发热了;

有看到说不要同时使用内部,外部参考电压,但是意思是这个时候我没有禁用内部参照成功吗;但是使用默认的模式有没问题哦;

  • 您好,

    使用012000h已经Disabling internal reference,但是此时测量VrefH这个脚还是有2.5V,和没有禁用时候一样;

    应该是没有禁用成功。建议您使用示波器或逻辑分析仪捕捉SPI通信波形看是否成功写入012000h。

    您AVDD使用电压是多少?外部参考电压有电压范围限制的。

    芯片发热可能是同时使用内部,外部参考电压造成的。