This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神们好,小弟有个问题请教,希望大家赐教!
最近小弟在测量TI的某款16位SAR ADC的动态指标,标称SNR=91db,但我是如何都测不到,只能测到86dbfs。已经排除了电源纹波、基准、前级运放带宽等问题(都是用的最好的)。以下是小弟的测试条件和测试结果。
源:APX525(audio precision)
输入信号:20khz、满幅回退3db、正弦波
第一张图是adi的测试频谱
第二张图是我的测试频谱
可以看的出来我的测试频谱在100khz附近鼓齐了一个包,也就是说在100khz附近的噪底比较高!
已经排除了很多其他因素,基本锁定了是我的信号源APX525的问题,因为我把APX525的输出连接到APX525的输入上,进行频谱分析,发现APX525的频谱图在靠近100khz的时候确实是噪底很高!
所以小弟在这里想请教众大神一个问题,我们在测量某款ADC的SNR的时候,输入的波形是可以直接从ap输出,还是必须经过一个滤波器呢?之前一直觉得APX525这种音准应该是很理想的设备,但是用APX525自己测自己,感觉fft后100khz的噪底很高。所以不知道像APX525这种音准的输出还需要加滤波器再给adc吗?如果需要加的话,是加高通,低通,带通?
亦或者说APX5255已经很够了,我的snr测量有其他方面的问题,希望大家指正!
跪谢大家了,已经愁了一个月了,头发都快掉光了。
2我看TI的adc手册上都都有这种SNR随着输入信号的频率变化而绘制的曲线,如果按照您所说的添加滤波器,是不是当输入信号频率不同的时候,需要添加不同的滤波器呢?谢谢!
如果是滤除信号源中100KHZ附近的噪声,以获得干净无噪声的信号源,那么加的滤波器不影响输入信号就行了。
或者你换一种信号源以测试不同输入频率下的SNR。
这里加滤波器的原因是:以滤除信号源中的噪声,避免信号源的问题影响ADC SNR测试结果。
明白了亲,我明白了您的意思!按照您所说的,其实我觉得搭建一个针对源的陷波器或者针对信号的带通滤波器应该都可以!
是的
关于滤波器的购买,这个只能根据您的需求进行搜索,对于滤波器产品不确定的参数,您可以向商家询问,或者您可以向商家描述您的需求,看他们有没有满足您需求的产品。