This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS805e的使用问题

这时序图是说明ADS805E这款芯片的转换结果要延后六个采样周期才输出吗?即图中的Analog In中的N点对应的转换后的Data Out中的N 吗?还是说,这时序图是说明此芯片在上电后的前六个采样周期的数据是无效的,从第七个采样周期开始才为有效数据?即第七个采样周期开始数据有效,Analog In中的N+6点对应的转换后的Data Out中的N 

  • 应该是从第七个采样周期后数据才能正常转化出来,此时转化出来的是第一个采样点的数据

  • 也就是说从第七个采样周期开始,以后每个采样周期都有正常数据输出,只是每次输出的数据对应的是六个采样周期之前的模拟输入吗?还有,“第七个采样周期后数据才能正常转化出来” 中 “第七个采样周期” 是从AD上电后第一个采样脉冲开始计算的吗? 谢谢您的答复!

  • 你好,“从第七个采样周期开始,以后每个采样周期都有正常数据输出,只是每次输出的数据对应的是六个采样周期之前的模拟输入”是这样的。第二个问题您理解的也对的!

  • 再请问一下,关于ADS805e的OVR(溢出信号)信号。OVR信号有效时(溢出),是说明 此刻的输入信号(Analog In)超出了有效范围,还是说明的是 此刻往前推六个采样周期时的输入信号超出了有效范围? 也即,当OVR信号有效时,是说明 当前输出的数据(12位的Data Out)是无效的,还是说明的是  从当前时刻开始计算,第六个采样周期时输出的数据是无效的?  劳烦了!

    还有,ADS805e这款芯片,除了官网上找到得data sheet,还有没其他的使用手册啊?我着实没找到其他的资料。我觉得data sheet 上给的时序图都没有OVR、OE信号,有点费解啊。(小白一个,让你见笑了)

  • 你好,OVE信号有效时说明此时输出的数据位超出范围的信号,该数据信号可以同时与并行数据以并读取作为最高位(MSB)用来判别该组数据是否有效,若为0则无效,为1则是正常数据

    另外该芯片比较简单,没有其他参考手册了哦

  • 恩恩~不过按数据手册说的,应该是为1则无效,为0则是正常数据。

    再次感谢您的耐心回答!

  • 不好意思哈,记反了...

  • 根据datasheet,ADS805e的模拟输入范围是 -0.3V 到 VS+0.3V。请问当模拟输入低于-0.3V(比如-0.8V)时,OVR信号会有效吗?

    我用示波器测了一下正弦波(-1V~1V)输入时的OVR信号,发现输入信号从正变为负(大于-0.3V)时,OVR为高,当输入信号继续往负轴走(变到低于-0.3V)时,OVR信号变回低 ,并没有维持高电平,所以有此疑问。谢谢解答!

  • 模拟输入的正常有效范围是由Vref设置的,请参考page11.Analog Input 的-0.3V- +Vs+0.3V是可以输入的信号范围,超出这个范围就会对器件有害了,内部就出错了。因此当你低于-0.3V时就不在维持高电平了