This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8481

Other Parts Discussed in Thread: ADS8481

我现在用的ADS8481是伪差分输入的,我把 -IN接地,+IN用来输入信号,信号是从前级的运放输出的,请问这种伪差分的AD的 -IN端接地有什么要求,我看一些资料上说为了防止信号源的地和AD的地不等电位, -IN要接信号源的地。那么我是否应该把 -IN接到前面放大器的地(其实运放的地和AD的地是一个地,在板子上)?具体布线时该怎么布,有什么要求么???谢谢!!

  • 伪差分常见的接法是把ADC的reference以共模信号形式接到输入信号上,同时把reference接到-IN端,实现比例测量,这样可以部分消除reference波动对转换结果的干扰。

    直接把-IN接地完全可以,但与单端输入接口无异,没有有效利用伪差分输入之优势。

  • Joel说的很正确,还有一点需要注意:

    数据手册上有对输入信号这样一个要求,见下图:负端的输入信号要在-0.2v与0.2v之间,所以你接地时完全可以的。