This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

pcm4220 采样频率发生变化 不同采样频率下得到的信号的幅值变化较大的问题?

在采集信号时,采集到的信号频率非常准确,信号的失真度也很小。

在相同的采样频率下,采集到的信号幅值很稳定,但是在不同采样频率下,采集得到的信号的幅值变化较大。

例如,采集的正弦信号  频率2khz   幅值为 1vpp , 当改变采样频率时,得到信号单峰幅值的数据如下:

采样频率(hz)

得到的信号单峰幅值(mv)

54k

992

51.2k

987

25.6k

952

20.48k

946

同时,采集直流信号 幅值为3v ,当改变采样频率时,得到信号有效幅值的数据如下:

采样频率(hz)

得到的信号有效值(mv)

54k

2942

51.2k

2927

25.6k

2825

20.48k

2811

pcm设置时disable了hpf 请问出现这种现象可能的原因?

  • 你好,4220里面有两种滤波器'你虽然禁止了数字高通滤波器,但是内部的数字decimation滤波器仍发挥作用,以图25的频率相应为例,你的采样频率fs发生变化,信号频率/fs也会变化,即横坐标的值变化,频率相应即输出信号的幅度自然也会变。