最近用ADS1281做一个电路,仔细阅读了DATASHEET,发现TI这个手册有些地方解释的不细致。
希望TI工程师能对我下面的几个问题解答一下:
1.图26、27中的fin是什么含义,是模拟输入信号的频率还是调制器输出的数据率?
2.21页脉冲同步模式“When the sync event occurs, the device resets the internal memory”,这里的“memory”是指内部寄存器?如果是,之前的校准参数、配置参数会不会丢失?
3.图38脉冲同步模式时序图,tSYNC(SYNC period)是否是tSPWH+tSPWL?tCSHD和tSCSU这两个参数没理解,fCLK和SYNC信号是异步的,如果不采样fCLK,如何能满足这个要求?另外,如果不满足,会有什么影响?图中SYNC引脚的操作时序和36页CONFIGURATION GUIDE中描述的Synchronize readings不一样。这里的同步上升沿还是下降沿敏感,从时序要求上看不出来。