This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 采集脑电

Part Number: ADS1299


首先说一下我的偏置电极采用的是内部偏置,负极路由到参考电极,那么我单通道采集脑电的时候只需要两个电极就够用了?也就是正极和负极,如果是的话,这两个电极需要分别接在什么位置呢?

  • 您好,

    典型的EEG(脑电)系统有多个电极(32到256个,在此称为“正常(normal)电极”或理解为信号电极)连接到头皮,用于获取脑电图信号。除了这些电极信号之外,EEG系统还使用两个附加信号,一个参考信号和一个患者偏置信号。参考信号被用作单端EEG测量的参考。患者偏置信号用于偏置患者以设置EEG信号的共模。因此至少需要三个电极,即一个normal电极、一个参考电极和一个偏置电极。

    关于电极连接位置,我们也没有相关资料,建议您搜索“脑电帽”关键词以查找更多资料。

    关于 ADS1299在EEG的应用,TI有EVM板,见链接:https://www.ti.com.cn/tool/cn/ADS1299EEGFE-PDK

    其用户指南中第7部分EEG Specific Features有一些EVM支持的EEG特性说明,建议您看下:

    ADS1299EEGFE-PDK user's guide