您好,关于原理图有个问题想急切地和您确认下,我在绘制原理图的时候,默认使用ADS1299的双极模式,但将所有的N端在物理上进行连接(前4个N端引出一个参考电极,后4个N端引出1个参考电极,这样 做是希望获得两个共参考电极,同时希望信号采集以差分形式输入),请问这种连接方式会对信号质量有影响吗?急切地求得您的答复!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,关于原理图有个问题想急切地和您确认下,我在绘制原理图的时候,默认使用ADS1299的双极模式,但将所有的N端在物理上进行连接(前4个N端引出一个参考电极,后4个N端引出1个参考电极,这样 做是希望获得两个共参考电极,同时希望信号采集以差分形式输入),请问这种连接方式会对信号质量有影响吗?急切地求得您的答复!!
您好,
默认使用ADS1299的双极模式,
您这里的双极模式是指什么?ADS1299是使用双电源供电,模拟输入是双极性的吗?
但将所有的N端在物理上进行连接(前4个N端引出一个参考电极,后4个N端引出1个参考电极,这样 做是希望获得两个共参考电极,同时希望信号采集以差分形式输入),请问这种连接方式会对信号质量有影响吗?
只要满足ADS1299的共模输入和差分输入范围就是没问题的,不明白您为什么说会对信号质量有影响?您是担心哪方面的考虑呢?