This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看文档的时候,说FS为正负4.08V之类,请问能采负电压吗?
可以的,建议仔细看看datasheet。。。
你好,
是可以的,注意差分信号电压差值不要超过datasheet范围就没有问题。
可以采正负差分电压,低于0V的电压有数据但是没有准确度。
为什么“低于0V的电压有数据但是没有准确度”??
只要在满程输入范围内,采集都是一样的啊
差分电压是指输入两个引脚之间的相对电压,可以正,也可以负。
我指的低于0V的电压是低于地电平的负电压。
datasheet第三页 :
Analog input voltage:
AINP or AINN to GND: (GND VDD V)
懂了,谢谢了哈。