Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01
就是 在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时候。DRDY,START,RESET,每一个片子的这三个管脚怎么接?是分别都接mcu还是只用第一个的ADS127L11的这三个管脚接mcu,其他的悬空,还是说这三个也都像spi接口那几个线一样接在一起然后接mcu?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, ADS127L11的DRDY/SDO的菊花链连接方式如下。

reset是控制引脚,接在一起然后接MCU,或者说MCU的GPIO控制reset的时序。
start是控制转换引脚,也是接在一起然后接MCU。
您好,是的,我记得那个帖子。参考的是ADS127L01的数据手册:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads127l01.pdf
我们知道, DRDY 将转换为低电平表示数据已准备好检索。所以可以只需要向host使用一个 DRDY 信号,因为所有的ADC器件都通过 START 引脚进行同步。当器件同步时,一个 DRDY 足以指示 SPI 总线上所有ADC器件的数据已准备好检索。因此只连接一个DRDY,其他悬空没问题。
要注意Figure8-36的这个菊花链连接,其中SDO/DRDY复用引脚在菊花链里只能作为SDO引脚,没有DRDY功能。

上图中最右边SPI controller为MCU的话,和ads127L11(1)的DRDY连接,其他DRDY可直接悬空。