Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01
就是 在4片ADS127L11使用菊花链方式连接时候。DRDY,START,RESET,每一个片子的这三个管脚怎么接?是分别都接mcu还是只用第一个的ADS127L11的这三个管脚接mcu,其他的悬空,还是说这三个也都像spi接口那几个线一样接在一起然后接mcu?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, ADS127L11的DRDY/SDO的菊花链连接方式如下。
reset是控制引脚,接在一起然后接MCU,或者说MCU的GPIO控制reset的时序。
start是控制转换引脚,也是接在一起然后接MCU。
谢谢 回答,我看到论坛有其它人问菊花链的DRDY引脚的接法 回答说是DRDY从最后一个芯片引出,然后其他的悬空,我在datasheet上看到这个了,cs sclk,sdi,sdo 我知道是这样链接,就是不清楚 reset和start还有dady的接法,照您的这个回答和我查到的论坛上另一个问题的回答 总结一下就是说 reset 和start 都是接在一起接MCU 然后DADY是只从最后一个芯片上接到MCU 前三个芯片的DADY悬空,是不是这样理解?
您好,是的,我记得那个帖子。参考的是ADS127L01的数据手册:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads127l01.pdf
我们知道, DRDY 将转换为低电平表示数据已准备好检索。所以可以只需要向host使用一个 DRDY 信号,因为所有的ADC器件都通过 START 引脚进行同步。当器件同步时,一个 DRDY 足以指示 SPI 总线上所有ADC器件的数据已准备好检索。因此只连接一个DRDY,其他悬空没问题。
要注意Figure8-36的这个菊花链连接,其中SDO/DRDY复用引脚在菊花链里只能作为SDO引脚,没有DRDY功能。
谢谢!还有一个有点想咨询下,就是照这个8-36的示意图,数据传送是先发送ads127L11(4)的数据,最后发送ads127L11(1)的数据,DRDY从最后一个芯片上接出到MCU 指的的是从最后一个ads127L11(4)上边接出到MCU其他 ads127L11 (1)(2)(3)悬空 还是指的是 数据从最后一个发送的ads127L11(1)上接出 然后 ads127L11 (2)(3)(4)都悬空?