目前使用TI-M4對ADS1247在讀資料上有一些問題請教,在DOUT回傳24Bit(MSB-Mid-Byte-LSB)時量到的前二個Byte是一模一樣的,
不管怎麼改變電位差,DOUT回傳前二個Byte是一模一樣的不知問題在哪???
REFP0--2.5v
AIN1-----0~~~2.5
AIN3---GND
以下是我程式的大概流程
Step1 配置register
SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x40; //write (register 0)
SPI2_Buffer_Tx[1] = 0x03; // nuber - 1 (4)
SPI2_Buffer_Tx[2] = 0x0B; //MUX0
SPI2_Buffer_Tx[3] = 0x00; //VBIAS
SPI2_Buffer_Tx[4] = 0x00; //MUX1
SPI2_Buffer_Tx[5] = 0x06;//0x06; //SYS0 320 SPS
SPI2_Send_Data(6);
while(SSIBusy(SSI3_BASE))
{
}
Step2
SPI2_Buffer_Tx[0] = 0x13; //Read Data Once
SPI2_Send_Data(1);
while(SSIBusy(SSI3_BASE))
{
}
Step3
SysCtlDelay(20000);
SPI2_Send_Data(3); //no operation
SPI2_RxIdx = 0;
while(SSIBusy(SSI3_BASE))
{
}
附件
綠色線---SCLK
黃色線---DOUT