在调试ADS1258中遇到的问题:
通过SPI读写ADS1258内部的寄存器均是正确的,
但是设置auto scan模式,读Vref的值时和预期的差别非常大(读到的值在1E0A16H左右跳动,跳动在最低二位,或其他范围内跳动),
在断电后再次上电时,用上述方法去读VREF,其值与前一次加电时读到的值偏差非常多,和上一次相比有可能倒数第四位都变化了,希望能够有技术支持,是ADS1258没有初始化好吗,还是别的愿意?
电路设计中,ADC的参考电压VREFP=2.5V,VREFN接地,AVDD是5V,DVDD是3.3V,ADC的输入全部设为单端输入,
初始化过程是按照手册上的说明进行设置的,手册P42的CONFIGURATION GUIDE