This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何同时用ADS1298和ADS1292R测量八导连心电信号和呼吸阻抗?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1298

各位好

现在已经实现了ADS1298测量8通道心电型号,要加上呼气阻抗的测量功能,要求这两种同时测量,所以打算再用一片ADS1292R完成呼吸测量,这样的话有些导连需要共用,问题是:导连能不能共用?如果共用的话,在同样的采样时间内能准确采样吗?(因为AD的容性负载翻倍)如果错开时间采样的话,如何使不采样的通道是高阻?

请各位指教。

  • 导联是可以共用的。呼吸检测可以参照ads1292r的figure56进行连接,共用的导联在电极处直接(通过高通滤波等电路之后)连至ads1298的输入端。

  • 你好,我在看了ads1292r的datasheet后按照figure56的进行连接,原理图在附件里。

    导联出来分为两路,一路经过两阶RC滤波后给到ads1298,一路给figure56中的RA和LA(有一句‘Patient and input protection circuitry not shown.’请问指的是什么?)

    请问这样连接是否正确?

    现在在考虑同时测心电和呼吸的程序。本打算两个芯片都用single-shot模式,两个芯片错开转换。但是1292r的呼吸调制模块使能(寄存器RESP1中RESP_MOD_EN位)后,RESP_MODP/IN3P(pin31)RESP_MODN/IN3N(pin32)一直输出调制信号?这样的话还要把调制模块关掉1298才能采到心电信号。有这么多操作不知道时间来不来得及。

    问题比较多,希望您能帮我解答,谢谢!

  • 您好,打扰您一下,我是初学者,我刚刚写了一个发送和接收的ecan程序(分别,见附件), A DSP发送,B DSP 接收。

    然后我是把发送的烧写进了A板。问题:在烧写的过程中,出现了一个警告:对于.const那一行,no matching,

    B板用仿真器进行观察寄存器里的值(没有烧,但Flash里已经有了以前固化的程序,具体是什么我清楚),然后load program到板子里,开始run,在接收邮箱前设置的有断点,然后我就分别把高、低16位装入观察窗口,发现里面已经有值了,这也太奇怪了吧,can的双绞线还没有连接怎么会有值呢,而且一断开,再一连接,值还是那个值。

    太奇怪了,由于是初学者,不知道哪里出了问题,所以想请教您一下,耽误您的宝贵时间了。我怀疑是我的程序有问题,但就是不知道问题出在哪里?

    请教您一下,帮忙看看,谢谢,不胜感激!

    祝您,工作顺利!

    1083176055@qq.com谢谢

    发送和接收2个工程.zip
  • 原理图1292R的IN2P和IN2N应该连LA和RA(如果需要用2通道测量ECG信号的话)。

    Patient and input protection circuitry not shown指的就是你的滤波部分,figure56中IN2P和IN2N省略掉了,所以在原理图中应该连LA和RA,而不是ECGLA,ECGRA.当然,也应该加入二极管等保护元件,可以参考1298的EVM。

    1292R的呼吸模块可以一直使能,即使是在测量ECG的信号过程中。 这是因为虽然你的呼吸调制信号会加到电极上,但是由于1298内部的digital filter,-3db带宽比较小,会将呼吸调制信号滤除,所以可以一直使能呼吸模块。

  • 非常感谢你的帮助!照这样看的话,是不是两个芯片可以同时用continue模式工作了?

    原理图我做了两处改动。

    一是我想只测量呼吸是不需要右腿驱动的,所以把RLDIN/RLDREF(pin29)RLDINV(pin28)接到AVDD,RLDOUT(pin30)悬空。不知道这样接对吗?

    二是IN2P和IN2N连到了AVDD。

  • 不建议你这样做。

    使用右腿驱动可以减小干扰。

  • 谢谢你的建议,那我把两片的RLDINV接在一起了

  • 请问后来做出来效果怎样了?我现在也想弄这个,感觉加阻容和呼吸波激励会导致ECG波形质量很差。