This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】影响ADC的关键参数



模拟转换器性能不只依赖分辨率规格

大量的模数转换器(ADC)使人们难以选择最适合某种特定应用的ADC器件。工程师们选择ADC时,通常只注重位数、信噪比(SNR)、谐波性能,但是其它规格也同样重要。本文将介绍ADC器件最易受到忽视的九项规格,并说明它们是如何影响ADC性能的。


1. SNR比分辨率更为重要。

ADC规格中最常见的是所提供的分辨率,其实该规格并不能表明ADC器件的任何能力。但可以用位数n来计算ADC的理论SNR:


不 过工程师也许并不知道,热噪声、时钟抖动、差分非线性(DNL)误差以及其它参数异常都会限制ADC器件的SNR。对于高性能高分辨率转换器尤其如此。一 些数据表提供有效位数(ENOB)规格,它描述了ADC器件所能提供的有效位数。为了计算ADC的ENOB值,应把测量的SNR值放入上述公式,并求解 n。


ENOB提供了有价值的规格说明,而噪声频谱密度(单位:dBm/Hz或 )则提供了更有价值的ADC性能规格。


前 一个规格说明要求已知ADC器件的输入阻抗,而后者并不需要,可根据ADC器件的采样率、输入范围、SNR(来自数据表)和输入阻抗(dBm/Hz)来计 算这些值。只需知道两种频谱密度值的任一个,就可以选择与转换器前方的模拟电路的性能相匹配的ADC器件。这种ADC器件选择方法考虑了总体噪声分布的影 响,只需声明转换器的分辨率或ENOB。


许多工程师还关注ADC器件乱真失真和谐波抑制。他们可能并不了解:谐波性能和乱真畸变 是与ADC器件的分辨率规格完全关於的。ADC设计者会调整IC设计特性,以便谐波符合人们对具有n位分辨率的ADC的预期。因此在选择转换器时,应密切 注意SNR和无杂散动态范围(SFDR),但要把这些规格与ADC的分辨率位数规定值区分开。


2. 应检查电源噪声。

电 源抑制比(PSSR)描述了与ADC器件样本网络耦合的电源线路上的噪声信号数量。该噪声作为ADC一部分数字输出值出现。许多ADC的PSRR仅为 30dB至50dB。因此电源线路上的噪声和信号将出现在仅比转换器的输入信号低30dB至50dB的ADC输出中。PSRR值会随着电源噪声的频率而增 加(图1)。


典型情况下,人们使用电源“噪声”和转换器的输入范围来计算PSSR。因此,对于ADC电源引脚的20mV rms电源噪声和0.7V rms满刻度转换范围,获得的PSSR值为-31dB满刻度(dBFS)。如果转换器的PSRR额定值为30dB,则噪声(假设是连贯信号)将作为- 61dB FS谱线出现在ADC的输出中。

PSRR信息帮助人们确定必须在ADC电源引脚提供多少滤波和解耦。在那些可能会在电源输出端 遭遇过多噪声的电路中,PSRR变得格外重要。噪声可能来自开关电源,在电源输出端和地放置较大共模信号的电路,以及在磁性或静电环境中工作的电路。如果 未能设计出在PSRR方面满足ADC要求的电源网络,或者未能为选中的电源挑选出具有合适PSRR的ADC,都将导致更多的转换器噪声和更低的频谱性能。


3. 应抑制共模信号。

ADC 器件的共模抑制比(CMRR)说明了当存在希望进行ADC测量的差分信号时的共模信号抑制能力。许多ADC均采用差分输入,它们极大减弱了系统中的共模信 号的影响。并且差分输入天生就能抑制偶阶失真乘积。共模噪声可能来自电源纹波、接地平面上感应产生的高功率信号、经过混频器和滤波器的射频泄漏、高强度电 场和磁场。许多时候并未规定CMRR,因此那些需要转换器CMRR数据的工程师必须向ADC厂商索要数据,或用厂商的评估板来执行特性描述测试。


许多转换器的CMRR介于50dB和80dB之间。图2描绘了单端电路中ADC器件的数字值(图中a所示),其中的共模噪声信号成为了模拟输入的一部分,并被相应数字化。(b)中的图片表明,配置了差分输入的相同ADC几乎完全抑制了噪声。


时钟规格同样重要

施加到ADC器件的时钟信号质量对性能的影响可能超出预期。遗憾的是,并非所有ADC器件厂商都提供时钟数据,因此有时也许难以确定时钟规格。

4.应保持高回转率

ADC 的时钟输入回转率规定了达到转换器额定性能所需的最小回转率。目前多数转换器都有一个具备足够增益的输入时钟缓冲器,以便恰当定义采样时刻——ADC的输 入信号采样时间。然而,缓慢的回转率可能导致采样时刻时序的不确定性,并将导致数字输出端的过多噪声。为了达到ADC的额定噪声性能,工程师应达到或超过 最小时钟输入回转率规格。


5.抖动会增加测量误差

孔径抖动把ADC内部时钟的不确定性(亦称“抖动”)与ADC的SNR关联起来,如下式所示:

如 图3所示,少量时钟抖动将改变ADC输入信号上的采样点,并因此可能造成较大的测量误差。在低频应用中,抖动的影响也许无关紧要,但随着被测信号的频率增 加,由抖动导致的噪声也会增加。ADC数据表只为转换器规定了孔径抖动。此外,还必须考虑外部时钟信号抖动,它以rms方式(即平方和的平方根)增加了内 部孔径抖动。如果未能使用抖动足够低的时钟信号,就将导致低于预期的ADC性能。


除了来自时钟抖动的更多噪声以外,采样过程中还 会出现一个额外的噪声现象。ADC采样过程在部分程度上包含频域内的卷积。这样,时钟信号的任何非谐波分量将被卷积到数字化输出上,并将作为输出失真出 现。因此,向ADC供应的时钟信号应具有尽可能高的频谱纯度,并按照具体应用和上述公式的定义来给出最大抖动。


6.孔径延时

孔 径延时发生在人们向ADC施加“CONVERT”选通脉冲和对未知模拟信号进行实际采样之间。如今的转换器具有较短的孔径延时,约为一纳秒或更短。延时可 能为正或负,甚至为零。负孔径延时表明:模拟信号路径包含的延时比转换选通脉冲路径更长。这导致采样时刻似乎出现在施加转换信号之前。对于许多应用而言, 孔径延时并不重要。然而,如果必须知道准确的采样时刻,则孔径延时就会变得重要起来。(多数数据表规定的是典型孔径延时,而不是最坏的情形。)


7.转换时间和等待时间

转换时间和等待时间是密切相关的规格。模数转换并不立即发生。例如在逐次逼近转换器中,对于n比特转换,至少要花n个时钟周期。因此,在向ADC施加CONVERT选通脉冲和输出数字值之间会发生延时,即转换时间。(输出引脚会指示ADC的转换完成状态。)

采 用管线式拓扑结构的ADC具有内在的转换等待时间,它直接对应于用来产生数字输出的管线或内部数字级的数量。通常是以管线延时的形式来声明转换等待时间。 把这个等待时间乘以应用中使用的采样时钟周期,就可算出实际转换时间。在必须准确说明时间时(正如在反馈环路中那样),这两个规格都起着重要作用。


8.唤醒ADC

为 了省电,一些电路在不工作时可能会把ADC断电。但在通电后,ADC需要时间让它的内部基准和时钟稳定下来。在这个启动期间,转换可能产生异常结果。为了 确保准确转换,系统在使用转换结果之前,必须等待ADC厂商规定的启动时间。应尽可能早地接通ADC来保证在需要时数据是准确的。


9.不要使输出过载

ADC 数据表为数字输出规定了驱动能力。但是,如果使用最大驱动电流,就可能会使转换器性能下降。在某条实际电路中,由某ADC的CMOS输出端(它的回转率为 1V/nsec)驱动的10-pF电容负载在回转期间将消耗10mA电流。如果16位同时开关,则总电流可能达到160mA。仅为0.1ohm的内部电阻 将导致16-mV电压降。在输入范围为2V的16位转换器中,电位噪声将“淹没”ADC的9个LSB。

为了降低ADC器件电源引脚上的电压降,必须使输出负载最小化,恰当解耦电源输入,并优化PCB布局。许多转换器现在提供低压差分信号(LVDS)输出。这些输出降低了开关电流,并因此改善了性能。


PCB布局影响性能

虽 然PCB设计要求通常不出现在数据表中,但信号和功率布局可能会极大影响转换器性能。低劣的布局会导致性能下降。例如,如果电路未能包含足够的解耦电容, 则电路会“看到”过多的电源噪声。由于ADC具有有限的PSRR特性,因此这些噪声将耦合进入模拟输入,并破坏ADC数据的数字输出“频谱”,如图4所 示。CMRR和输入阻抗等其它规格具有类似的灵敏度。并且工程师也许会忘记:噪声可能会调制ADC的时钟信号,这会把噪声与模拟输入卷积起来,并导致额外 寄生信号。

当工程师为应用选择转换器时,应该考虑器件的所有规格,甚至是那些看起来并不重要的规格。正是这些“不重要的”规格经常限制设计方案中的ADC性能。

  • 本文对 ADC 分辨率, 精度影响因素噪声,抖动延迟, 及转换及等待时间等进行较广泛的讲解. 颇有指导意义.

    内容比较深入, 希望能看到更详细的讲解.

  • 这篇文章写的非常好。像SNR是ADC非常关键的参数。由SNR可以推出ADC的真有效位。

    另外,对于ADC来说,基准源是非常得要的,常看到有工程师,选了一颗精度很高的ADC。但选了非常差的基准源。