This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1120: 关于误差的问题

Part Number: ADS1120


我现在在参考SPEC中的3线RTD测量电路,利用两路恒流源的方式以及方案对于一个三线PT100进行温度测量。

但是对于Rref的误差的影响不是很清楚。如果我的Rref是有5%或者1%的误差,那么实际上我测量出来的PT100的阻抗会有多大误差?Rref的精度对哪些数值有影响?

我以为由于1LSB受Rref的影响,每一个1LSB就会有误差,导致测量的温度越高,数据位数越多,误差也就累积的越大?是这样吗?

  • 您好,

    如果您使用的是比例测量,那么Rref的精度将直接影响RTD的测量阻值。

    1 LSB = (2 · Vref / Gain) / 2 ^16,因此Rref的精度也直接影响1LSB。

    如果您使用的是比例测量,输出RTD阻值的计算公式是:

    RRTD = RREF • [(Output Code 1 - Output Code 2) / (Gain • 2^23)]

    因此,REF电阻应选温度系数小的电阻,以降低进行温度测量时引入的误差。具体引入的误差是此测量温度下REF电阻的精度。

  • 如果我的Rref存在5%的阻值的误差,那么测出的Rrtd的阻值是不是也会偏差5%?如果我用PT100,PT100所处的环境温度越高(Rref和其他电路都在正常室温),那么测到的Rrtd的误差是不是也就越大?

  • 如果我的Rref存在5%的阻值的误差,那么测出的Rrtd的阻值是不是也会偏差5%?

    是的

    如果我用PT100,PT100所处的环境温度越高(Rref和其他电路都在正常室温),那么测到的Rrtd的误差是不是也就越大?

    如果此过程中PT100的引线电阻没有变化或变化相等,那么测量误差不会变。因为此过程中RREF没有变、电路gain没有变,测量结果2(Output Code 2)或者说RLEAD3 的电压没有变, 测量结果1 (Output Code 1 )是RLEAD1和RRTD的电压,此电压变了,变化的部分是RRTD的电压。那么两Output Code相减就把引线的影响消除了,因为引线引入的变化相等。同时把IDAC的影响消除了,那么剩下的就是RRTD电阻的变化。也就是说两Output Code的差值变化正比于RRTD电阻的变化,它们之间就相差了一个系数,而这个系数是不变的。