Other Parts Discussed in Thread: THS1206
THS1206是TI公司开发的一款基于流水线结构的12位 高 速AD转 换 器 目 前AD转换器主要有积分型逐次比较型并串比较型 - 型和闪烁型等1 闪烁型速率较高但是分辨率一般只有8位左右 - 型转换精度高但是速率较慢 为了兼顾转换速率和高精度的要求出现了基于流水线结构的AD转换器 这种AD转换器用流水pipeline结构能够并行处理多路模拟信号因而可以得到较高的转换速度并且可以通过其内部的校正电路对内部误差进行校正得到更高的精度。
THS1206的内部结构如下所示:
红外成像系统由光敏感器FPGA逻辑单元主控单元和AD转换单元组成 功能原理图如下图所示:
AD与MCU的连接电路图如下所示:
THS1206外围配置电路简单主要功能在芯片内部实现 只需要将各控制信号引脚输出至FPGA芯片实现其控制即可。
在信号输入 实 现 上由于其输入电压范围为1.5~3.5V若输入信号不在此范围内需要对输入信号进行电位的平移 本部分硬件设计采用了TI公司的推荐电路利用电平移动放大器将输入信号转换为1.53-5V的电压信号后再送入THS1206进行AD转换。