一直很喜欢安捷伦的六位半万用表,寻思着要自己DIY一个六位半的表,如何捕获噪声中的输入信号,并进行精确测量是这个DIY的重要问题。在考虑完模拟输入的过压保护和恒流源电路设计后,就要考虑怎么做一个强大的AD输入电路了。虽然一开始打算做的是四位半万用表,但是,我们的终极目标是用高档表—— 六位半,向经典表王——安捷伦34401A学习。所以,我思前想后,LT2440无疑是最好的选择,因为其是积分型ADC,温漂够小,但是其价格昂贵,所以放弃。改而使用TI的ADS1232,同是24位ADC,但ADS1232的淘宝价格是12元,与LT2440的几十个大洋想比,还是很便宜的。并且仔细对比了两者的区别,其实相差也就是一点点指标而已。ADS1232在其DataSheet中就建议使用在称重测量等精确测量产品中,所以用来做表应该也是可以吧,哈哈。 大爱TI的高性价比器件。这样亲民的价格才能获得更多用户嘛。
ADS1232有两路输入,一路用作测量电压了, 一路测量电阻。基准源用的也是TI的,并联基准,REF5040。一直挺喜欢的一款并联基准源,温度漂移仅仅是比LM399低一点点哦。而价格却比399低多了,其综合性价比高。降低我的成本了。
好,下面就是我的设计电路——
下面是ADS1232的驱动程序,在STM32上的,因为MCU用STM32比较好些,之前考虑过MSP430,但是其主频低于STM32,因此采用STM32了,而同系列的TI的MCU是LM3S,一直没有板子,呜呜。ADS1232经过测试,可以用。Good.
做一个万用表当然不是纯粹地选好ADC就行了,还要精心地设计好其他电路。包括电源、高压输入等。