Other Parts Discussed in Thread: INA128

我在测试ADS1255的时候,VIN接地,发现的问题是AIN0与AIN1之间的电压,也就是Vb电压异常,条件是基准2.5V,buffer关闭,速率1000sps,其它是默认参数,
G=1时候,Vb=25mv左右,va=0.05mv;
而G=64时,Vb=360mv左右,Va=0.05mv
这样G=64时完全超出量程,芯片购入途径正常,换了一次也是一样,这个问题有人碰到吗?是什么原因引起的?该怎么解决呢?
感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我可能没理解您的意思。
INA128输出的+-5V给ADS1255的AIN1作为输入,AIN0接地。如果G=1, 发现经过R19之后,AIN1变为25mV?
还是说INA128 正常输出+-5V,但是和ADS1255 的AIN1接上之后,G=1 ,Vb=25mv左右,va(INA128的OUT端)=0.05mV了吗?
同样G=64时,Vb=360mv左右,Va=0.05mv。 是这样吗?
先确定INA128的输出端OUT是否正常输出?
从您的配置来看,Buffer off,AIN0和AIN的输入电压范围AGND − 0.1~AVDD+0.1V,所以满足每个输入端的电压范围。
INA128正常情况下输出范围是正向0V-5V或者反向-5V-0V,现在测试时VIN接地,也就是INA128输出的是0V,这一点在Va输入电压0.05mv已经验证。
现在的问题是为什么Vb还有电压?并且这个电压和G有关系,在G=64时,这个电压已经超出了G=64时的差分输入范围
您好,从内部架构来看,参考电压的VREFN和输入端AINN接,VREFP和输入端的AINP接。那如果按照目前的接法,AINN接GND,AINP也接地,虽然满足buffer off条件下的输入电压范围,但是对于参考电压VREFN和VREFP来说是不允许的。

参考电压的范围在buffer off的前提下,VREFP(AINP)输入最低VREFN+0.5V ,因此AINN接地的情况下,VREFP的最低电压也要0.5V。
所以通过其内部架构,输入都接地是不符合其电气参数的,我的建议是在满足电气特性的条件下去测试它的性能。
如果仍有问题,再讨论。
谢谢,明白了,这个接法在自校正的时候会把VREFP直接短路。
我现在在AIN0上接了一个1K电阻到地,测量AIN0-AIN1之间的电压就正常了,可能当时0.36V那个是VREFP短路保护电压。
我现在在AIN0上接了一个1K电阻到地,测量AIN0-AIN1之间的电压就正常了,可能当时0.36V那个是VREFP短路保护电压。
是的 感谢您的反馈。
那这个帖子我暂时就先关闭了,后续有其他问题,再讨论。
我还又一个问题另外开了一个帖子,麻烦抽空看一下,谢谢!
好的,抽空会给您答复的。