Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292
您好,我的设计使用ADS1292R测量心电图,同时向复用,用作测量EMG肌电用途
我的ECG测量部分已经调试通过,效果比较理想
最近我尝试了使用同样的电路测量肌电,但是有个奇怪的现象:(所有电路原理均一致)
我使用了IN2的PN端放置在肌肉两端,使用了AGND或者RLD用作人体的参考点同样连接至身体上
本应在肌肉用力时,振幅变宽,放松时振幅变窄的肌电信号
在我测量的时候正好相反(放松时振幅大,肌肉用力时振幅变小)我原来怀疑是参考点中有抗干扰因素,所以把参考点接到AGND或悬空,得到的结果均一样
请问是我如果使用ADS1292等IC测量肌电,用作配置的相应信息是否有需要额外注意的地方(现在我使用8K采样率,其他配置均与ADS1292R官方评估套件中的设置一致)
感谢协助