TI的工作人员你好:
我需要对12个通道的正弦信号进行同步采样,计划采用12个ADC。对ADC的要求如下:
1)14-16bit,单通道;
2)双极性输入(范围为±5V,或者±10V);
4)采样率大于2Msps;
5)CPLD可采用串行方式读取采样结果;
6)功耗低(不超过100mW);
7)外部电路简单。
TI的工作人员能否推荐一款这样的ADC芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Jiaxing,
我能找到最接近的是ADS8412:16Bit,2Msps,内部带有4.096V的参考电压以简化设计;
输入电压范围为+/- 4.096V,这个可以通过设计ADC的前端驱动电路去调节输入电压范围,无论如何这种速度的ADC 总是要一个良好的驱动的;
这个ADC的接口是并行接口的,假如你计划用CPLD去通信,那应该没问题, 因为多个ADC 可以共用数据线,用RD信号去控制逐步ADC 输出,具体请参考数据手册Figure 1;另外还可以考虑用4MHz的ADS8422,可以缩短采样时间,在同样2MHz采样率的情况下,留出更多的数据传输时间,可以使更多的ADC共享并行数据线;ADS8422的功耗也会稍微低一点,155mW@4MHz。
你觉得这个芯片可行吗?
能否具体介绍一下你是做哪方面的应用?输入信号具体是怎么样的呢?
Br
Martin
我是做功率变换器,计划采用数字控制,开关频率为100kHz,控制信号很多,对精度要求也很高,所以有上述要求。原来用的ADS8568在20kHz的开关频率下做得很好,但它的采样速率只有500kSPS,采样时间花得太多(总的控制算法的时间才10us),所以计划更换快一点的ADC。
我后来又分析了下,如果采用CPLD读取并存储AD的数据,再由DSP读取CPLD中的数据,采用ADS8568应该是可以的。
ADS8412:16Bit,2Msps,内部带有4.096V的参考电压以简化设计;
输入电压范围为+/- 4.096V,这个可以通过设计ADC的前端驱动电路去调节输入电压范围,无论如何这种速度的ADC 总是要一个良好的驱动的;
这个ADC的接口是并行接口的,假如你计划用CPLD去通信,那应该没问题, 因为多个ADC 可以共用数据线,用RD信号去控制逐步ADC 输出,具体请参考数据手册Figure 1;另外还可以考虑用4MHz的ADS8422,可以缩短采样时间,在同样2MHz采样率的情况下,留出更多的数据传输时间,可以使更多的ADC共享并行数据线;ADS8422的功耗也会稍微低一点,155mW@4MHz。