Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK
您好 ,我现在是大四的学生,第一次接触afe4300开发模板.根本就是什么都不懂,希望有人可以帮帮我,我想要一份教程,顺便和驱动一起,万分感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK
您好 ,我现在是大四的学生,第一次接触afe4300开发模板.根本就是什么都不懂,希望有人可以帮帮我,我想要一份教程,顺便和驱动一起,万分感谢
Hi Rabbin,
你现在手上的AFE4300开发板是TI官方的开发板吗?
http://www.ti.com/tool/afe4300evm-pdk
在以上网页你可以找到开发板的User's Guide 和PC端软件AFE4300EVM-PDK Software v1.16 (Rev. D) (内含驱动),User's Guide 里面有详细的教程可以让你一步步地将开发板跑起来;还有一个相关的Video可以看看了解一下。
另外,AFE4300数据手册的THEORY OF OPERATION章节可以找到芯片的工作原理以及典型应用实例。
在http://www.ti.com/tool/TIDA-00009有一个体重计的参考设计,里面有详细的设计文档,测试数据,可供参考!
请问你是计划用AFE4300做那方面的应用呢?
Br
Martin
AFE4300EVM-PDK 是用于评估 AFE4300 器件的平台。AFE4300 是低成本模拟前端,采用了两个单独的信号链,一个针对重量测量,另一个针对身体成分分析。EVM 提供访问,使测压元件终端最多支持输入四个测压元件秤重测量值,BCM 终端最多支持三个四极复合阻抗测量值。用户还可以通过辅助(AUX1 和 AUX2)输入将任何类型的单端或差分信号直接馈送给 AFE4300。为测试目的提供了外部支持电路,例如,用于测压元件终端的抗混叠网络、用于设置秤重前端的仪器放大器增益的微调筒、用于 BCM 差分终端的仪器放大器、测压元件模拟块、阻抗模拟块、时钟及外部参考。评估模块带有基于 LabVIEW 的图形用户界面,允许用户方便地配置器件以捕捉数据并对数据进行分析。
通过你的问题,也对AFE4300开发板有了一些了解。以我的经验,一般较新的的器件和技术都不会在短期内有中文版的的资料,只有特别经典的技术才会在一定时期后出现中文的。所以应该试着学会看英文手册,这样才能第一时间掌握新的技术和芯片。而且,作为一个大四的学生,应该过了英语四级,也学了专业英语阅读,这种情况下,配合着英语词典,看懂英文资料应该没有问题。
AFE4300EVM-PDK 是用于评估 AFE4300 器件的平台。AFE4300 是低成本模拟前端,采用了两个单独的信号链,一个针对重量测量,另一个针对身体成分分析。EVM 提供访问,使测压元件终端最多支持输入四个测压元件秤重测量值,BCM 终端最多支持三个四极复合阻抗测量值。用户还可以通过辅助(AUX1 和 AUX2)输入将任何类型的单端或差分信号直接馈送给 AFE4300。为测试目的提供了外部支持电路,例如,用于测压元件终端的抗混叠网络、用于设置秤重前端的仪器放大器增益的微调筒、用于 BCM 差分终端的仪器放大器、测压元件模拟块、阻抗模拟块、时钟及外部参考。评估模块带有基于 LabVIEW 的图形用户界面,允许用户方便地配置器件以捕捉数据并对数据进行分析。 通过你的问题,也对AFE4300开发板有了一些了解。以我的经验,一般较新的的器件和技术都不会在短期内有中文版的的资料,只有特别经典的技术才会在一定时期后出现中文的。所以应该试着学会看英文手册,这样才能第一时间掌握新的技术和芯片。而且,作为一个大四的学生,应该过了英语四级,也学了专业英语阅读,这种情况下,配合着英语词典,看懂英文资料应该没有问题。
网上资料非常多,如果是在找不到可以找我。。。