Hi
关于4通道转换DAC 芯片DAC124S085,第十五页SHIFT REGISTER的定义,对于第三/四位:
writing to a DAC register without updating the outputs of all four DACs,
将一个数据写到其中一个DAC寄存器,不更新输出
writing to a DAC register and updating the outputs of all four DACs,
将一个数据写到其中一个寄存器,同时更新所有DAC输出
writing to the register of all four DACs and updatingtheir outputs,
将四个数据写到四个寄存器中,然后再同时更新四个输出。
请问我的理解是否是对的,因为现在的问题是,我想将一个数据窜分别写到四个寄存器里,然后同步更新四个输出,这样可以吗?
也就是要用到10(第三种)模式,我需要确认的是这个模式是否是将带有四个数据的数值写到四个寄存器再转换?但是对于第一/二位已经有定义地址,那怎么能将一个数据串写到四个寄存器呢?
或者说,怎么样进行四通道的同步更新?